This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070:宽交流输入范围 PFC。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569772/ucc28070-ucc28070-wide-ac-input-range-pfc

器件型号:UCC28070


工具/软件:

当我继续应对这一挑战时(幸好我的客户一直很耐心)、并按照此处分享的建议、我已经调整了值、使用了电阻负载并修改了 Excel 数据以满足控制环路要求、但我仍然无法获得所需的结果。

在分享了此处的原理图并确认它看起来很好后、测试 300VAC 输入(预期电压为 220VAC~480VAC)和 705VDC 恒定输出、 电阻负载为 653Vdc(无电子负载,未使用再生型水槽源进行测试;在该 OCpin 电流测试的轻负载下、该电阻器的电流为 6.6kW~Ω、则为以下栅极晶体管的波形:  

我最初假设问题与 PWM 斜坡和失调电压网络有关、但 这似乎与驱动级无关。

我知道 UCC28070 栅极驱动器被钳位在 13.5Vdc。 我还 在 BJT 图腾柱配置中添加了 ZXGD3002E6TA 5 峰值驱动器、以加快开关速度。

Vgs 波形是否应该是方形、并且栅极驱动电压电平反映了电源(我正在使用 14V  DC 为所有模拟电路供电)?

我的第二个问题更多地与测试有关。 应该仅在空载或满负载条件下测试此 PFC? 我的意思是、我正在尝试观察其在轻负载下的行为、预计这种  情况下的直流输出约为 705V、但未达到该值。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacobo:

    此电路是否设计用于 705VDC 输出? 您在轻负载条件下实现的实际输出电压是多少?  

    我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我正在跟进 UCC28070 宽输入交错式 PFC 器件。 在过去的几个月里、我一直与 Ulrich Goerke 密切合作开发这一项目。 尽管进行了大量讨论并进行了迭代、但我们尚未为直接的控制器实现找到明确的解决方案。

    我的客户想要 设计  RMS 输入电压 220V –480V 、输出 705V 直流、功率目标 6.6kW  

    最初 显示的是控制器  启动会重新启动和输出不稳定 在预期的宽交流输入范围内(我们的功率刚达到 1kW,但无法满足这一要求) 。

    我们的发现和测量结果有许多细节 NDA 敏感 因此需要通过直接电子邮件或安全渠道共享它们。

    要点:

    1. 任何大小 不再重新启动 但它 无法提供所需的输出功率 、尽管 Excel 计算器值已正确应用。

    2. 已在整个预期输入范围内进行了测试和波形观察(只需查看之前的 OSC 即可。 图);问题持续存在、确切原因仍未解决。

    3. TINA 模型无法用于验证 因为,就像以前的模型(我问了,并由 Urlich 承认),它 无法在标准 IPFC 输入电压范围 (RMS 85V –220V ) 之外进行仿真 。 这可以防止对宽输入应用进行有意义的验证。

    给定当前状态:

    • 是否可以安排 TI FAE 进行现场访问 直接支持该设计? 现场专家的直接指导将大大加快调试和验证。

    请注意、我们公司是一家重要的电池解决方案提供商、我们也是如此 计划 交付多个 单元 目标和目标域。 如果无法及时提供足够的支持、我们将别无选择、只能考虑将 UCC28070 替换为用于控制器的基于 MCU 的解决方案。

    我们非常重视 TI 的专业知识、并希望在您的支持下快速解决该问题。 非常感谢您确认直接支持渠道或可能的 FAE 访问。

    此致、
    Jacobo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobo、

    很遗憾、由于 TI 近期发生变更、Uli 无法再为此问题提供支持。 我认为、联系当地的 TI FAE 可以获得直接帮助、并打开一个安全渠道来通过 NDA 共享信息、这将非常有用。 如需查找 FAE: https://www.ti.com/info/customer-support.html、请访问我们的 TI 客户支持中心 

    如果您想立即获得支持、可以联系之前与该问题相关的所有 E2E 帖子吗? 通过这种方式、我们可以了解背景并提供响应。 本周是在印度度假、因此请预计响应会延迟。

    我们理解您的重要性,并希望与您保持牢固的关系。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    感谢您的回复、感谢您让我了解支持方面的变化。 我将尝试联系当地的 TI FAE 以打开安全渠道、并继续执行必要的 NDA 流程。 如果我无法联系他们或遇到任何延误、我将通过本论坛再次与他们联系、寻求进一步的帮助。

    感谢您的理解和支持、我期待解决此问题。

    此致、
    Jacobo