This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:使用 I2C 时的 VSEL 设置

Guru**** 2631885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570356/tps62871-q1-vsel-setting-when-using-i2c

器件型号:TPS62871-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我希望使用 TPS62871Y1QWRXSRQ1 输出 0.83V。
我想我需要通过 I2C 进行设置。
在这种情况下、是否需要将 VSEL 设置为“短接至 GND“?
当 I2C 设置为“I2C to VIN“时、是否可以进行 47kΩ 设置?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice-K 您好:

    感谢您联系我们。

    如果您选择使用 TPS62871Y1 并将 VSEL 引脚短接至 GND、则其初始 Vout 为 0.75V。 然后、在启动阶段后可通过 I2C 将输出电压更改为 0.83V。

    另一种可能的选择是在 Vout 和 VOS 引脚之间添加一个外部 FB 分压电阻器、使 Vout 从启动开始时变为 0.83V、而无需 I2C 命令。 请参阅下面的应用手册链接、了解详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf?ts = 1758783351144&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:
    感谢您的答复。

    TPS6287 1. Y1QWRXSRQ1、如果 VSEL 设置为“I2C 至 VIN“、是否可以输出初始 0.8V、然后通过 47kΩ 将其更改为 0.83V?
    或者、这只能使用 TPS6287 实现 3. Y1QWRXSRQ1?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    TPS6287xY1QWRXSRQ1 的启动电压为 0.8V、0.75V 和 0.875V、如以下框中所列。 因此、使用 TPS62871Y1QWRXSRQ1 并 在 VSETland GND 之间放置 47k、启动电压设置为 0.8V、I2C 地址为 0x43。

     我希望我能够解答您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:
    感谢您的答复。

    我已经明白、TPS62871Y1QWRXSRQ1 可以通过具有“VIN 47kΩ 至 VIN“的 I2C 进行控制。
    我认为最好从“VSEL Settings“中删除分隔线、如下所示、以避免产生任何混淆。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    你的建议不明确。 VSEL 列上没有分隔符。 您能详细说明您的建议吗? 或者最好提供表的标注副本。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice-K 您好:

    只是一个温柔的提醒。 您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:
    感谢您的支持。

    例如、如果 TPS62871Y1QWRXSRQ1 支持四个值:“ 6.2kΩ 至 GND“、“短接至 GND“、“短接至 VIN“和“ 47kΩ 至 VIN“、我认为最好在 VSEL 列中没有分频线。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我明白了你的观点。 无法删除 VSEL 列上的水平线、因为特定的 VSEL 设置具有等效的启动电压和 I2C 地址。 因此、水平线将特定的 VSEL 配置限制为一个启动电压和 I2C 地址组合。

    我希望我能够解答您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:
    感谢您的答复。

    我认为用箭头连接它们会很好、这样组合就很清晰。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您的良好建议。 但许多数据表都使用了当前表对流、更改它需要花费 大量精力。

    不管怎样、我会将您的想法转发给我们的团队、以便他们将来可以考虑。

    此致、

    Excel