This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:PMIC 未上电

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568196/lp87524j-q1-pmic-is-not-powering-on

器件型号:LP87524J-Q1


工具/软件:

您好、

我正在 为我的工程使用 LP87524J 器件。 施加 5V 电压后、器件未上电。 我附上了参考的示意图。

我需要您的支持来解决问题。

谢谢、

Sankar.Ke2e.ti.com/.../06.-Connector-and-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    从原理图中、我没有看到任何可能阻止 PMIC 加电的明显问题。  

    1.尝试在示波器上捕获,以便识别行为。  

    2.检查布局。  

    3.同时检查设备是否正确焊接。 有时这也会导致问题。  

    4.尝试通过与负载隔离来接通电源。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 nRST 和 EN1 引脚上连接到输入电源上了上拉电阻器、该器件工作正常。 因为器件 BUCK1、BUCK1、2、3 与 EN1 信号相连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    感谢您的更新。 在原理图中、电阻器似乎已组装。 但好的,你得到解决.  

      

    此致、

    Ishtiaque