This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:过载抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569711/tps2662-overload-de-glitch-time

器件型号:TPS2662


工具/软件:

你好、团队

我想‑是否对 TPS2662 的 I (OL) 等级应用了 DE μ s 干扰时间。
在过载期间、在输出电流超过 I (OL) 多长时间后、内部 TCL (dly) 计时器会触发?
我的‑担心、来自连接到 TPS2662 的上游直流‑直流转换器的纹波电流暂时超过 I (OL)、可能会被检测为过流 1 μ A。
‑目前尚不清楚是否进行这种检测、因此他们将器件配置为即使是峰值纹波电流也不被视为超过 1 μ A 的电流、但我们想验证它是否可能触发。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊藤一树你好

    I (OL) 环路的典型响应时间为 30us。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    您是说抗尖峰脉冲时间是 30us 吗?
    请回答“是“或“否“

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    我再看一件事。

    鉴于此、是否可以将 I (OL) 设置为低于上游直流/直流转换器的峰值电流 (Iavg + 1/2 * Iripple)?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 I (OL) 设置为  Iavg - 1/2* Iripple 以具有裕度

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    您能否详细说明一下为什么您建议更具体地设置利润以实现 conservertive?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I (OL) 具有容差、例如在 0.5A 设置时、器件可以进入低至 0.47A 的电流限制。 因此、保持裕度更安全  

    只要您的 (Iavg + 1/2 * Iripple) 低于 0.47A。 您可以开始了。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“276203" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569711/tps2662-overload-de-glitch-time/6048882

    我建议将 I (OL) 设置为  Iavg - 1/2* Iripple 以具有裕度

    [/报价]

    尊敬的 Rakesh:

    我有点困惑。 这是拼写错误吗?

    我认为是 Iavg + 1/2 * Iripple。

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 应为  Iavg + 1/2 * Iripple。

    I (OL) 必须设置为高于  Iavg + 1/2 * Iripple。 来避免错误的 OCP 触发。