This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:PSpice 模型到 LSPICE 模型的转换失败。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569760/csd19536ktt-pspice-model-to-ltspice-model-conversion-fails

器件型号:CSD19536KTT


工具/软件:

您好、

 当我下载了仿真模型并在 LSPICE 中使用时、它显示错误“ SPICE 错误日志不可用“。 请您帮助我解决这个问题、我已经按照将第三方库包含到 ltspice 中的程序进行了操作。 但存在问题。

谢谢

CSD19536KTT 未加密 PSpice 模型(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    感谢您的查询。 你能更具体地说明 LTSpice 遇到的问题吗? 错误是在您尝试将未加密的模型加载到 LTSpice 时发生、还是在您尝试运行模拟时发生? 我不是 LTSpice 用户,无法为您提供解决问题的大量见解。 在某些情况下、用户对我们的某些模型存在收敛问题、因为他们使用列表子电路对非线性寄生电容进行建模。 您可以在记事本中打开未加密的模型以查看这些子电路。 请提供更多信息。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。 我在记事本中检查了未加密的模型、如您所述、它包含以表格形式列出的非线性寄生电容子电路。 遗憾的是,这些基于表的函数与 LTspice 不兼容,这使我无法直接运行模型。

    您是否可以提供一个与 LTspice 兼容的 SPICE 模型版本(不带表格子电路格式),或者提供一个可用于 LTspice 的简化行为模型? 这将极大地帮助我在设计仿真中验证器件。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    感谢您的更新。 尝试连接 PSpice 模型、我已在该模型中删除了列表中的电容、并将其替换为数据表中的固定值。 CGD = Crss = 47pF 且 Cds = Coss - Crss = 1773pF。 这将不太准确,但希望它能解决将模型加载到 LTSpice 的问题。 如果您遇到任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../CSD19536KTT_5F00_CAP.LIB

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    非常感谢修改后的模型、它现在在我这边工作。 我将使用此版本进行 LTspice 中的粗略草图设计估计。 同时、我将尝试将原始模型/数据表中的电容值制表、以便为开关分析提供更准确的表示。

    感谢您的支持!

    此致、
    Anand