This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:图 5 中的蓝线是什么意思?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570840/lmr36506-q1-what-does-the-blue-line-in-figure-5-mean

器件型号:LMR36506-Q1


工具/软件:

您好的团队、

图 5 中的蓝线是什么意思? 蓝线似乎是输入电压。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamamoto:

    是的、它只是为了显示输入电压

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    非常感谢您回答我的技术问题。 我知道蓝线只是参考的输入电压。

    图 5 中的压降波形在 5V 输出和 8V 输出时是否相同? 我的客户想知道在 8V 输出下上电和断电期间的电压差异。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamamoto:

    在 8V 时、压降可能在输入电压的~8.5 至 9V 时开始。 一旦进入压降状态、曲线就会相似。 上电和断电也应 类似。 它会有点像下面。

    此致、

    Niranjan