This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:驱动 EN/UVLO 高于 VIN

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570787/tps25983-driving-en-uvlo-higher-than-vin

器件型号:TPS25983


工具/软件:

您好、

TPS25983 建议的工作条件规定了 EN/UVLO 引脚电压范围为最大 6V(电源电压低于 6V)。我想在 VIN = 4.2V 电源上使用 TPS25983、并使用 5V GPIO 启用/禁用开关。 当 VIN < 6V 时、设置 EN/UVLO > VIN 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    器件的功能应保持正常。 我还没有看到这种情况、因此建议一次性评估。 最坏情况下、可以添加齐纳二极管来钳制 EN 电压。

    此致、
    Arush