This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:与 MOSFET 连接的栅极引脚布线更长

Guru**** 2561110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571610/lm5050-1-gate-pin-trace-is-longer-to-connect-with-mosfet

器件型号:LM5050-1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

因为器件和连接器的放置位置以及布局布线受到限制。 LM5050 放置在离 MOSFET 更远的位置、使栅极引脚布线长度为 160mm、是否有任何一侧生效? 或者如何实现导致栅极电压突然下降的这种完整性? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    160mm 非常长、开关信号 (GATE) 不应保持这么长。

    请将其减小。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    接受栅极布线的长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    大约 50 毫米的东西应该是可以的。

    此致、

    Shiven Dhir