This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:Vout 的绝对最大额定值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571064/tps25948-absolute-maximum-rating-of-vout

器件型号:TPS25948


工具/软件:

您好、

我想确认、根据 Vout 绝对最大额定值的规格、这是否意味着当输入为 0V 时、输出引脚的最大引脚电压仅为 0+21V = 21V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evie:

    因为我们通过 Webex 进行了此次讨论。 我正在暂时关闭此主题。 如有需要、请再次使用此主题。

    此致、
    Arush