This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:TPS923653DYYR 电源电压下降时输出电流过高

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571241/tps923653-tps923653dyyr-excessive-output-current-when-the-supply-voltage-drops

器件型号:TPS923653


工具/软件:

您好:

在我们的产品中、 TPS923653DYYR 用作背光驱动器。

在 24V 的典型工作电压下、驱动器将 LED 电流(大致)调节到设定的 60mA。

当输入电压下降时、稳压器会立即停止工作、并使 750mA 三次驱动 LED。

您能否查看原理图来避免设计错误并提供问题的解决方案?

原理图:

 

LED 规格:2.7V - 3.3V @ 60mA


测量:

正常运行:
电源电压= 16.8V。 (24V 下的行为相同)

CH1:电源电压
Ch2:SW 处的电压
CH3:输出电流[1V=1A]

降低电源电压下的运行:
电源电压= 13.47V

电流升至 750mA RMS

CH1:电源电压
Ch2:SW 处的电压
CH3:输出电流[1V=1A]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 请尝试使用 Rcomp=910 Ω、Ccomp=15nF/22nF、观察是否有改进。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速响应。

    借助新配置、它现在可以正常工作。


    请您告诉我这些新价值的“来源“吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的反馈。 这是为了提高环路稳定性。 您还可以参考用户指南中的原理图。 谢谢!

    BRS

    卢西亚