This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:器件正常运行几个月后出现故障

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562977/tps63802-part-fails-after-few-months-of-normal-operation

器件型号:TPS63802


工具/软件:

采用 TPS63802DLAR 构建了一个稳压器。 它从单节锂离子电池获取电源(原理图上的 VD) 并)并将其转换为 4V。 典型负载电流为 300 –500mA、非常短的突发高达 1A。 使能信号为 0V/2.5V。 建造了大约 1000 块电路板,到目前为止,有两个部分在几个月后失败了。 一旦发生故障、即使使能引脚为 0V、它们也会从电源接收大约 100mA。 使能功能仍然有效、即使能引脚为高电平时输出电压为 4V、使能引脚为低电平时输出电压为 0V。 我附加了原理图和布局。 PCB 有四层、顶层和底层有大面积的接地覆铜、并且接地层具有频繁的过孔、因此器件不会发热。

可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    这两个故障器件具有调节输出电压的正常功能、但它们会额外灌入 100mA、对吧?

    请检查以下各项:

    1. 是否执行了 AB 交换实验? 我想检查灌电流是位于芯片还是位于电路板上?
    2. 对于故障单元、请测量 VIN/GND/L1/L2 引脚和 VOUT 引脚之间的电阻。
    3. 如果可用、请检查 L1 和 L2 处的电压、确保带宽足够大。  

    相关的问题。

    • 无需担心原理图。 但对于布局、需要改进的主要布局是将 GND 引脚和 Cout GND 连接在同一层。 此外、还可以调整输入电容和输出电容、使其更加靠近芯片。
    • 您可以参考以下布局示例。

    此致  

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障器件的空闲电流为 4V、为 101mA。 正常单位电流为 107uA、其中包括来自多个 器件(而不仅仅是相关稳压器)的待机电流。
    以下是在两个器件上测量的电阻值。
    VIN 至 GND — 均为高电平,超过 3MOhm
    2. Vout 至 GND — 正常板 70k  Ω、故障板 21 Ω
    3. L1/L2 至 GND — 良好的板 2 MOhm、故障板 1.8 MOhm
    我无法捕获 L1/L2 电压 、因为在 10 - 15 分钟后进行上述测量需要我完成、IC 完全失败、电源电流变为 0.5A、IC 开始吸烟。 当器件由限制电源电流的电池供电时、IC 似乎缓慢下降、但一旦我将其连接到具有低输出阻抗的台式电源、就会完全失败。
    我从故障电路板上移除了 IC、Vout 到 GND 的电阻达到 75k Ω、我认为这证明了这是 IC 的问题、而不是控制器件或下游器件的问题。
    请告诉我、我是否可以做任何其他事情来加快解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    感谢您的信息。 似乎在芯片中的 VOUT 和 GND 引脚之间形成了一个电阻路径、因此在故障器件上、4V Vout 仍然可以调节、但在异常的空闲电流下会出现较大的电压。

    GND 阻抗不良时、从 VOUT 引脚-> Cout -> Cout GND -> GND 引脚的主电源路径很长。 因此、SW 和 Vout 处的尖峰可能会很大、导致器件损坏。

    为了验证这一点、您能否在相同的工作条件下运行一个良好的单元、并 以足够的带宽(在 10 分钟内)快速测量 L1、L2 和 VOUT 处的电压?

    此致

    Lei

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    Vin 是 3.7V 至 4.2V 之间的直流电平、具体取决于电池容量。 当电池充电时稳压器可以达到 5V、但在该状态下稳压器被禁用。

    Vout 接近 4V、几乎是完美的直流。

    L1/L2 的波形如下。 它们是在 Vin = 4V、满负载、垂直标度 2V/div、两个水平标度条件下获得的。 黄色迹线为 L1、红色迹线为 L2。

    谢谢、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    请放大一个或两个 L1/L2 开关周期、因此过冲/下冲振铃可以更清晰。

    另外、您是否知道 示波器探头的带宽是多少? 通常是 20MHz。 虽然、为了准确测量尖峰、最好让带宽>= 250MHz、否则测量的尖峰将小于实际值。

    返回您测得的波形、最大尖峰似乎没有问题、但最小(负)尖峰 看起来已经接近–3V。 这是可以解释的、因为输出路径中的 GND 布线不好。

    除了 GND 布线外、我还注意到反馈 GND (R47) 不正常。 在当前版本中、它只是连接到 GND 平面、因此反馈 GND 可能有噪声。 如果有机会优化布局、请不要忘记在这里。 以下示例:旋转 R47、使用单独的 GND 布线将 R47 GND 连接到 GND 引脚。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我使用带 100MHz 示波器的 100MHz 探头。

    以下是放大波形:

    遗憾的是、波形因周期而异、因此我恢复了在启用 Vmin 和 Vmax 测量的情况下捕获多个波形:

    如图所示、在 100MHz 带宽下、Vmin =–2.835V、Vmax = 6.537V。 我确定如果使用 250MHz 带宽、电压会更高。 这种短脉冲实际上会损坏 IC 吗? 这是否证实了您的假设?

    谢谢、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    如果–2.835V 小于 10ns、则应该没有问题。

    而持续时间短的 Vmax 6.537V 也可以。

    是否有可能拥有一个新的优化布局版本、并首先持续监控?

    除了 2 个故障之外、是否遇到了新的故障?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    是的、我们将按照您的建议更改 PCB、但这是目前量产的复杂产品、因此在我们进行任何更改之前、我们需要确定故障的根本原因。

    通过查看我的数据和您的回复、我意识到还有一种测量 L1/L2 上电压的替代方法。 我本来想捕获一个或几个周期、但电压会随机变化、捕捉到最坏周期的机会非常低。 因此、我不是将示波器设置为 1 秒/格、而是 500ks/sec 以获取尽可能多的周期并测量最小值和最大值。 附后的波形。 最小值为–3.188V、最大值为 6.62V。 遗憾的是、这种方法不允许确定最小值和最大值的宽度。 您能告诉我我们如何损坏稳压器吗?

    谢谢您、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    从测量数据可以看出、 –3.188V 的低尖峰令人担忧。 我认为这也可以通过布局优化来减少。

    关于布局优化、总共有三项、如下所示:

    1. GND 布线
    2. FB GND
    3. Cin 位置

    最关键的项目是第一个:GND 跟踪。

    在进行正式布局更新之前、您可以先快速进行检查:清理 阻焊层并通过焊料连接 GND(以 ① 为单位)、然后检查低尖峰是否降低。

    此致

    Lei