This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481:为什么工业版本可以支持–55°C 但汽车版本只能支持–40°C

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570502/lm7481-why-industrial-version-can-support--55c-but-automotive-version-can-only-support--40c

器件型号:LM7481


工具/软件:

您好的团队、

为什么工业版本可以支持–55°C、但汽车版本只能支持–40°C

我看到工业已在 Y22 中发布。 Q1 以 Y20 版本发布。 您是否对工业版本进行了一些设计更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    有人可以帮助回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

     可支持高达–40°C 的汽车 ISO7637 瞬态要求、因此 Q1 器件具有较低的环境温度额定值