This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74680:使用 LM74680 替代无线电源接收器的全桥

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571595/lm74680-use-lm74680-to-replace-the-full-bridge-of-wireless-power-receiver

器件型号:LM74680


工具/软件:

你(们)好

我想使用 LM74680 代替无线电源接收器的全桥、但无线电源的频率是 200kHz、

我看到 LM74680 的最大频率为 1kHz、为什么它的频率这么低? 任何其他好主意来取代桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、LM74680 限制为 1kHz。

    我们没有任何高频整流器。

    此致、

    Shiven Dhir