This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用校准的电量监测计测得的 BQ40Z50-R2 容量错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569030/bq40z50-r2-bq40z50-r2-wrong-capacity-measured-with-calibrated-gauge

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

使用 4s2p 电池组与 BQ40Z50 R2 和 R5 固件进行 IM 通信。
化学由包装制造商提供: 2851   cell 是  Panasonic NCA653864SA 2400mA

我应用了 ChemID、已成功对其进行编程。
我正确校准了测量仪表(电流,电压,温度)、没有漏电流。
我可以将电量监测计与系统连接并断开、以确保没有电流用于获取 OCV。

但是、测量仪表测量的我的容量仍在 4800mA 的 4000mA 附近、应该是标称容量。
因此不会进行 QMax 更新...  
放电电流通常在 Cycleing 时约为 700 –900mA。
“我有没有说过我爱你?“
e2e.ti.com/.../TIProgData.gg.csv

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下予以跟进。 在此期间、请附上相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M

    是的。 需要采取多种步骤才能获得正确的仪表性能。  

    请检查以下内容:

    根据重要性、我们希望逐个检查以下参数:

    1. 1. IVT 的校准
      1. 1.电流读数校准
      2. 电压读数校准 (BAT、VC1、PACK)
      3. 3.温度传感器的校准
    2. 2.CHEMID(目录/定制)
      1. 1.使用过的工具?
      2. 检查初始 Ra 表值
    3. 3.学习周期
    4. 4.加载模式
    5. QMax 更新
      1. 1.良好的 OCV
      2. 2.跳得在哪里?
      3. 3.什么术语电压?
    6. 6.Ra 表更新
      1. 1、更新是否在 mΩ μ s 的几个 10 内?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel
    我们对充电、放电电流为 900mA 的相同值范围内的所有值进行了校准
    ChemID: 2851 ToolEV2400 版本 0.18 + BQ Studio 1.3.127
    学习周期是基于 slua777.pdf 文档功耗 TI 完成的
    我首先将测量仪表固件从 R2 更新为 R5、然后应用 ChemID、执行校准并通过开始放电开始学习。
    问题在于、QMax 消耗以及 DOD0-s 相对于标称容量 (DOD0h 4800mA) 而言非常低、并且在初始更新时绝不会达到 90%。
    它达到了 3980mA、我将需要以至少为第一次更新测量 4400mA。 更新状态保持为 04。
    在放电结束时、断开负载、让电池获得 OCV 并静置。 这部分还可以。 需要设置或清除标志。
    然后、im 开始充电状态。 充电电压稳定至 16、8V、电流约为 900 –1000mA。 FD 和 TC 闪光灯会在充电结束时设置。
    Charge Term Taper Current 为 240mA
    充电终止充电电压为 4000mV
    COV 4300mV



    放电:温度电压 12000mV
    Term Min Cell Voltage 3000mV
    CUV 2700mV

    pleas 在初始帖子中查找程序数据。 Im 刚刚上传了一个周期日志。 不幸的是、我已经达到 CUV 阈值、但您仍然可以看到曲线。

    BR、

    Martin


    e2e.ti.com/.../ChemCycle_5F00_2025_5F00_09_5F00_24_5F00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    addon:我已将日志上传到 GPC 工具
    该报告仅显示一个实际关闭 (9%) 的 ChemID、但制造商确认 Batterie 是 2851。
    对此有何想法?
    e2e.ti.com/.../4721.GPC_5F00_report.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在.gg 文件中看到设计电压~14V。 但由于采用 2S 配置、您所述的电池通常为 3.6V 或 7.2。 这个设计电压不应该更低吗?

    在对 Ra 表进行格式化时、能否仔细检查它的初始值? 我看到第一个的电阻为~350 毫欧、似乎过高、但可能是正确的。