This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:R1、R2 和 RHYST 的迟滞和可设置电阻范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571554/tps2116-hysteresis-and-settable-resistance-range-of-r1-r2-and-rhyst

器件型号:TPS2116


工具/软件:

您好:

我想问您有关 TPS2116 配置的问题。
使用贵公司的在线计算工具、我正在考虑添加滞后的设置、如附图所示。
(问题)
考虑所附图中的设置、以下理解是否正确?
-当 VIN1 降至 2.7857V 以下时、VOUT 切换至 VIN2 的值。
-即使 VIN1 超过 2.7857V、VOUT 仍保持在 VIN2。
-当 VIN1 超过 3.0887V 时、VOUT 切换到 VIN1。

您还能告诉我 R1、R2 和 RHYST 可以接受的电阻范围吗? 我希望使用高电阻值​​来更大限度地降低电流消耗。

此致、