This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:设置了 COV Safety Status 位、但未设置 XCHG、因此 FET 不会被禁用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565586/bq76942-cov-safety-status-bit-is-set-but-xchg-does-not-get-set-hence-the-fet-does-not-get-disabled

器件型号:BQ76942
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们有使用 BQ76942PFBR 构建 BMS。

在测试其功能时、我们面临着一个问题。 所有其他保护功能都能正常工作、如 OCD1、CUV、SCD、OCC 等、但 COV 只是拒绝工作。

我们有一个电阻器设置来模拟电池电压、如此处所示。 R1 是电芯 1、R2 是电芯 2、依此类推、直到电芯 8.VC8 和 VC9 短接至 VC7

现在、在该设置中、我通过添加串联于 R8 的电阻器来人为地提高电芯 8 的电压。

这样做时、IC 读取的电芯 8 上的电压为 4.7V、我已将 COV 阈值设置为 4.4V。 因此它应触发 COV 并禁用充电 MOSFET

如您所示、电芯 8 上的值并看到 COV Safety Status 为高电平、但 XCHG 不会变为高电平、 CHG FET 保持启用状态

所有设置对我来说都很好

您能帮我找到问题吗?

谢谢

此致、
Vidit Katlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、

    当您将引脚电压升高时、FET 是否会关断? 如果是、它最终在什么电压下关断?

    此外、您是否尝试过测量 FET 的实际电压? 我很好奇地想看看 FET 是否实际已关断、BQstudio 可能尚未更新。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    即使增加电压也不起作用。

    CHG FET 实际上在我多次刷新 BQStudio、仍然是相同的。 我 使用万用表检查电路本身、发现 CHG FET 实际上处于导通状态。 这是另一个方面。

    我附加了配置文件和此注释。

    谢谢、

    此致、
    Vidit Katlana

    .e2e.ti.com/.../AFE_5F00_COnfig_5F00_17_5F00_Sep_5F00_2025.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、

    测量 CHG FET 时、其电压是多少?  是否符合预期、比 BAT 高~11V?

    请给我一些时间来浏览配置文件。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    是的、BAT 电压为 27.6V、CHG FET 上的电压为 37.9V、因此为 10.3V

    此致、
    Vidit Katlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、

    感谢您的分享。 我仍在调试配置文件、因此请给我一些时间。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    有什么关于这个的消息吗?

    此致、
    Vidit Katlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、

    很抱歉耽误时间、但仍在处理配置文件。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    有什么关于这个的消息吗?

    此致、
    Vidit Katlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、

    如果您将 COV 阈值降至 80 (COV 阈值为 4V)、那么该阈值是否有效? 请尝试一下、并告诉我。 此外、您是否注意到正在驱动 PF 或保险丝?

    在我们的 EVM 上进行测试时、我注意到、当减小 COV 阈值时、会按预期关闭 CHG FET。 我将与我的团队讨论并确定可能的原因。

    此致、

    Rohin Nair