This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ25798:建议的备用模式运行

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571552/faq-bq25798-recommended-backup-mode-operation

器件型号:BQ25798


工具/软件:

备份模式的工作方式如下:

 当输入源连接到 VBUS 时、主机软件设置 (ARMS) EN_BACKUP=1

 输入电压低于备用模式触发点=%*VINDPM 时失败

启用备用模式设置禁用 ACDRV =1 和 EN_OTG=1 以调节 PMID = VOTG

    VBUS 状态报告备用模式

   VINDPM 状态报告 VINDPM/VOTG

   由于输入源已移除、VAC1 状态报告不存在

 主机软件会定期监测 VAC1 状态=存在

 已重新连接输入源

   AC1 当前状态会更改为 VAC1 存在

 主机软件设置强制 ACFET1 ON =1 、这会导致充电器自动设置 DISACDRV=0

   VBUS 状态更改为正常 OTG 模式

 主机写入 EN_OTG=0 以切换回输入源

 充电器会重新进入充电模式、假设 EN_CHG=1 且/CEpin=0 并自动设置 EN_BACKUP=1(重新布设)