This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:输出损坏问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571220/ucc23513-output-damage-issue

器件型号:UCC23513


工具/软件:

您好的团队、

我的客户在太阳能产品中使用 UCC23513、并且遇到输出损坏问题。

他们想知道低于 100ns 的时间是多少、最大电流是多少? 您是否有一个可以显示最大电流与持续时间之间关系的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很遗憾、我无法提供内部二极管的这些传导参数。 它们能够持续传导 20mA、但如果需要更大的电导率、请随时建议客户使用外部肖特基二极管。

    此致、

    Will