This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:向电池输送低电流。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570326/bq24295-low-amperage-delivery-to-battery

器件型号:BQ24295


工具/软件:

好的一天、

我目前正在设计一个将用于后续 3V3 器件(使用 bq24295 作为电源管理 IC)  的)的模块。 这是我第一次这样做,请与我 Joy

我目前遇到的问题是、向我的电池输送的电流低于预期:
使用 RILIM ->仅提供 700mA、编程为 2A。 (使用串联万用表阅读)。
读数通常是 700mA 的读数、但在更改多个不同的电源时、我达到的最高值是 700mA。

我还确认、通过使用计时法和分流器、在万用表影响充电的情况下、电力输送确实低于编程的量。

以下是电池电压为 3.5V 时电路板上 I2C 寄存器的日志。
此外、我已经阅读过、绕过了电池的 PCM、这可能是此类错误的罪魁祸首。

18:16:58.485 -> Voltage: 3.50
18:16:58.485 -> === BQ24295 FULL DUMP ===
18:16:58.485 -> 0x0: 0x4E
18:16:58.485 -> 0x1: 0x1B
18:16:58.485 -> 0x2: 0x5C
18:16:58.485 -> 0x3: 0x11
18:16:58.485 -> 0x4: 0xB2
18:16:58.485 -> 0x5: 0x8C
18:16:58.518 -> 0x6: 0x93
18:16:58.518 -> 0x7: 0x43
18:16:58.518 -> 0x8: 0xA5
18:16:58.518 -> 0x9: 0x0
18:16:58.518 -> 0xA: 0xC0
18:16:58.518 -> 0xB: 0xFF
18:16:58.518 -> -- decoded --
18:16:58.518 -> REG00 IINLIM code: 6
18:16:58.518 -> REG02 (ICHG raw): 0x5C
18:16:58.518 -> Programmed ICHG ≈ 1984 mA
18:16:58.518 -> ITERM ≈ 256 mA
18:16:58.518 -> VBUS status code: 2
18:16:58.518 -> CHG_STAT: Fast charge
18:16:58.518 -> DPM: NO
18:16:58.518 -> Power Good (PG): YES
18:16:58.518 -> Thermal regulation: NO
18:16:58.557 -> REG IINLIM (mA): 2000
18:16:58.557 -> Estimated RILIM limit (mA): 1995.4
18:16:58.557 -> Effective IIN limit (mA): 1995.4
18:16:58.557 -> REG09 (fault): 0x0
18:16:58.557 -> REG0B (PG_STAT / VBUS_GD): 0xFF
18:16:58.557 -> === end dump ===


我还想强调的是、这是我第一次构建充电电路、因此我可能遇到硬件问题。 我已附上我的示意图和 BOM、以便可以诊断问题。  

注释 名称 覆盖面积 LCSC 部件
1u C1 Capacitor_SMD:C_0402_1005 公制 C52923
10u C3、C4、C7、C19、C20 Capacitor_SMD:C_0402_1005 公制 C15525
4.7u C5. Capacitor_SMD:C_0402_1005 公制 C23733
47n C6 Capacitor_SMD:C_0402_1005 公制 C77012
20u C8 Capacitor_SMD:C_0603_1608 公制 C86295
22p C18 Capacitor_SMD:C_0402_1005 公制 C1555
~μ s D1 DIODE_SMD:D_0603_1608 公制 C2286.
Ferrite Bead_Small FB2 电感器_SMD:L_0603_1608 公制 C1002.
JST-B2B-XH-2 J1 连接器_JST:JST_XH_B2B-XH_AM_1x02_P2.50mm_Vertical C158014
USB_C_插 座 J2 CONNECTOR_USB:USB_C_插 座_GCT_USB4105-xx-A_16P_Topo Mnt_Horizontal C2765186.
2.2u L2、L3 电感器_SMD:L_0402_1005 公制 C524917
10K R1、R2、R3、R4、R5、R9 Resistor_SMD:R_0402_1005 公制 C25744.
5 公里 R6 Resistor_SMD:R_0402_1005 公制 C477765
250 R7 Resistor_SMD:R_0603_1608 公制 C2828652
70.6k R20 Resistor_SMD:R_0603_1608 公制 C23103
15.1k R21 Resistor_SMD:R_0603_1608 公制 C22809
BQ24295RGER U1 电池:RGE24_2P7X2P7_TEX C165144.
PM2.54-1*10 U2 连接器:HDR-TH_10P-P2.54-V-F C5116489.
RT8059GJ5 U6 PACKAGE_TO_SOT-SMD:SOT-23-5 C20542.



如果这些日志中有任何突出之处、请告诉我、我将不由自主地感谢您的时间和精力。

此致、
Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gavin:

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878463/faq-bq24296-bq2429x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips  、了解 BQ2429X 原理图审阅和 PCB 布局设计提示。

    获取寄存器读数时、充电器的工作条件是什么、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复、

    VBUS:4.8V
    IVBUS:无法读取
    VBATT:3.6 当电池为 3.4 时
    IBATT:<0.7A(多次测量)  
    VSYS:3.5V
    ISYS:无法在针脚处测量。 导线通过 PCB 集成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    您能否确认 在充电器 IC 引脚上测量了 VBUS 和 VBAT 电压?

    原理图似乎不包含用于 RILIM 的值、您是否可以共享该值?

    您是否可以使用更高的 VBUS 电压重试此测试、以查看对充电电流的影响?

    此测试期间是否有负载连接到 SYS、如果是、则可能会拉取多大的电流?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    我可以确认、这些确实是在 IC 引脚上测得的值。  

    RLIM 当前设置为:215 欧姆  

    在电源方面、我目前无法获得更高的 VBUS 电压。
    此外、 我当前拥有的任何电源超过 5V 的壁式适配器都需要 BQ24295 不支持的 PD 通信。 我也没有在电路中集成 PD 控制器、因此无法测试较高电压下的行为。  
     

    测试期间、SYS 上没有负载连接。  
    我已经在轻负载 (1 –2mA) 和空载条件下进行了测试。  

    这对充电电源电流的影响不像我在 600mA 充电方面所达到的那样大。  

    Im 开始、我怀疑这可能是我的电感器 L2、因为在满足 2A 要求之前、它可能会饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    感谢您的确认。 已商定、2mA 处的 SYS 负载不应对充电器电流产生这种影响、并且输入电流限制约为 2A、因此不太可能是这些原因造成的。

    VIN 稍微低一些、但它似乎仍然与 VINDPM 限值相差约 200mV、因此我认为这也不是原因。

    电感器饱和是另一个可能的原因、请告诉我们更改该元件是否支持更高电流的充电。

    此致、

    Juan Ospina.