This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255-Q1:根据 ISO 标准、用于瞬态测试的应用电路是什么

Guru**** 2644315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570531/tps7b4255-q1-what-is-application-circuit-used-for-transient-testing-as-per-iso-std

器件型号:TPS7B4255-Q1


工具/软件:

根据数据表 P-1、器件受汽车负载突降保护

1.  在对器件进行负载突降瞬态测试时、确切使用了哪个应用板电路?

请与 Exact comp 共享测试板电路详细信息。 执行了使用的值白色瞬态和其他 EMC 测试。

2.  除了负载突降瞬态,这是其他汽车标准 在设备上执行 ISO 7637 和 16750-2 测试脉冲? 请分享报告和测试脉冲

3. 如果应用于 4 号引脚、此器件输出引脚是否也可以维持 ISO 7637 瞬态脉冲 1a、2a、2b、3a、3b、4、5a?

如果是、如果直接施加在输出引脚上、则通过测试脉冲的应用电路是什么

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashmi:

    感谢您的提问。

    认证摘要可以通过此工具找到: 认证摘要。

      此器件不存在符合 ISO 7637 或 ISO 16750-2 标准的官方鉴定或测试流程。

    此致、

    Gregory Thompson