This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:TPS26750 相关问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569900/tps26750-related-issues-with-tps26750

器件型号:TPS26750


工具/软件:

您好:

客户使用英特尔 ADL-2 平台、需要使用 PD 芯片与 Type-C 连接 TPC 接口 封装要求较小、电流 1A 足以满足要求并且无需外部充电。 主要用途是执行 CC 检测和信号切换。 客户对 TPS65994AERSLR 感兴趣、但不建议将该芯片用于新设计。 因此、建议使用 TPS26750。 我是否可以询问 TPS26750 是否能够满足要求、它是否与 Intel ADL-N 平台兼容、或者您是否可以帮助推荐更好的解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能帮助回答这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TPS26750 不能与 Intel SoC 配对。 请联系当地销售团队。