This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:VIN=20V

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571272/ucc27524a-vin-20v

部件号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件:UCC27524

工具/软件:

UCC27524 简介
1) 关于装运检查、是否检查了数据表电气特性 (VIN=12V) 中的所有项目?

2) 检查是否在 VIN=20V 时进行?

我担心传播延迟时间的分散。 我是否可以假设它与 Vin=12.5V 大致相同?

如果在 Vin=20V 的条件下进行检查、是否有任何数据可用作参考、例如在±ns 内?

我想将其视为参考值。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    除非另有说明、否则在 VDD = 12V 的条件下测试电气特性。

    您可以在数据表中找到相对于 VDD 的传播延迟图(导通和关断)(如下所示)。 12V 和 12.5V 之间的传播延迟差异非常小。  

    谢谢、

    Annabelle