This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB-C PD 应用

Guru**** 2560460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25750, LM74502, PMP41115, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570120/tps25750-usb-c-pd-application

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: LM74502、TPS26750、 PMP41115TPD4S480

工具/软件:

好的一天,同事,

我的客户希望将 USB-C PD 3.1 EPR 充电集成到设计中。
目标是:

  1. 支持在 USB-C PD 3.0 和 3.1 标准规定的整个功率范围内通过 USB-C 为电池充电。
  2. 以便从电池为智能手机充电。

I²C 电压转换、我使用 I ² C 可控降压/升压转换器。 我计划与 TPD4S480RUKR 一起实施 TPS25750、我有几个问题:

  1. 为什么 TPS25750 为 SPR 模式提供内部电源路径、而在 EPR 模式下、电路切换到外部 MOSFET?
  2. TPS25750 是否可以完全用作控制器、并在 SPR 和 EPR 模式下通过外部 MOSFET 路由功率?
  3. 在我的设计中、电源路径将使用两个由 LM74502 驱动的 NMOS 器件。 如果我不使用 TPS25750 的内部电源路径、是否可以使用电源路径 EN 引脚来驱动 LM74502 的使能输入、或者是否必须由微控制器处理该信号?
  4. 如果我仅使用外部电源路径、是否可以更正不需要连接以下引脚?
    1. TPD4S480RUKR :VBUS_LV、EPR_BLK_G、VBUS、VBIAS、EPR_EN
    2. TPS25750 : vbus

谢谢您、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:  

    为了澄清一下、提到 TPS25750 时您指的是 TPS2 6. 750? 这是两款不同的器件、TPS25750 是 SPR PD3.0 PD 控制器、而 TPS26750 是 EPR PD3.1 PD 控制器。  

    [引述 userid=“413787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570120/tps25750-usb-c-pd-application ]为什么 TPS25750 为 SPR 模式提供内部电源路径、而在 EPR 模式下、电路会切换到外部 MOSFET?[/报价]

    TPS26750 无法在其自己的引脚(即 VBUS 和 VSYS)上原生支持 EPR 电压。 它在内部包含一个 5V 仅供电电源路径 (PP5V)、该路径也用于为 CCx 引脚和 Vconn 供电。  

    是否可以将 TPS25750 纯用作控制器、在 SPR 和 EPR 模式下通过外部 MOSFET 进行电源布线?[/报价]

    我不确定这个问题到底是什么意思、您能详细说明一下吗? TPS26750 会根据具体情况自动启用/禁用外部 MOSFET。  

    [报价 userid=“413787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570120/tps25750-usb-c-pd-application ]在我的设计中、电源路径将使用两个由 LM74502 驱动的 NMOS 器件。 如果我不使用 TPS25750 的内部电源路径、电源路径 EN 引脚是否可用于驱动 LM74502 的使能输入、或者是否必须由微控制器处理该信号?

    请参阅 PMP41115 原理图: https://www.ti.com/tool/PMP41115 

    TPS26750 使用 POWER_PATH_EN 引脚控制 LM74502 EN 引脚、如下所示:

    [引述 userid=“413787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570120/tps25750-usb-c-pd-application
    1. 如果我仅使用外部电源路径、是否可以更正不需要连接以下引脚?
      1. TPD4S480RUKR :VBUS_LV、EPR_BLK_G、VBUS、VBIAS、EPR_EN
      2. TPS25750 : vbus
    [/报价]

    这些引脚都是整个系统正常工作所必需的、请参阅 PM41115 原理图以了解所有元件的连接方式。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我已向您发送了一封电子邮件、其中包含跟进事宜。

    谢谢、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:  

    该设计是否旨在用作 DRP(双角色电源)应用、或者它是仅供电/仅受电?  

    该原理图也缺少了 TPD4S480 上的多个元件、特别是引脚 19 (VBUS_LV)、17 (EPR_BLK_G)、20 (VBUS) 和 16 (EPR_EN) 上的几个元件。 VBUS_LV 和 EPR_EN 需要连接到 TPS26750 才能使系统正常工作、否则 PD 控制器将不知道 VBUS 电压是多少。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin