This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:板级热仿真的功率耗散注意事项

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572265/tps25751-power-dissippation-consideration-for-board-level-thermal-simulation

器件型号:TPS25751


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 TPS25751 进行电路板热仿真、该设备设置为 DRP、提供的功率高达 15V @ 3A。 我们根据数据表中所述的热阻值 Theta (J-C) 和 (J-B):

我们在 5V 电源轨上以 1.36A 的初始外壳运行、并认为它以这种方式耗散所有功率、即 6.8W 耗散。 在 ANSYS 上运行的仿真显示结温约为 500°C。 我想知道仿真中所做的考虑是否正确、如果不正确、那么可以采取哪些措施来获得更真实的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS25751 为 USB 电流提供电源路径 (VBUS 至 PP5V)。  封装中耗散的功率与路径电阻相关。

    此致、

    Chris