This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:时基故障率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571844/tps92515-q1-fit-rate

器件型号:TPS92515-Q1


工具/软件:

大家好、

 根据 IEC 62380、TPS92515QDGQRQ1 的故障率 (FIT) 值是否符合 IEC 62380?

TI 网站上提供的时基故障值太低、无法确定为真实值

https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS92515QDGQRQ1

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    为什么您认为时基故障率太低? 我们的许多器件在这些水平下都具有时基故障率。 请注意、时基故障率由浴盆曲线的平坦区域决定、其中发生故障的可能性要小得多。

    具体来说、我们没有 IEC 62380、所示的时基故障率就是总时基故障率。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    客户正在 按照 ISO26262 的要求、采用标准化的可靠性标准评估安全关键元件的故障率。

    以下是可靠性标准 SN29500 的一些屏幕截图。 您能否说明 哪些值对此产品有效?

    谢谢、

    Daria

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    ISO26262 是功能安全标准。 TPS92515-Q1 并非设计为符合功能安全标准、因为在业界普遍采用功能安全之前发布了该器件。

    我们仅为指定的功能安全合规型或功能安全型器件提供此类数据。

    此致、

    Zach