This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:有关初始启动的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572087/tpsi3052-q1-question-about-initial-startup

器件型号:TPSI3052-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在使用 3 线模式使用自己的 PCB 测试 TPSI3052-Q1。

在测试时、他们发现在初始启动时有一些突发波形。 请查看下面的波形。

黄色:P8(VDR)、粉色:P7(VDDH)

由于这种突发电压、我的客户担心 IGBT 会出现缺陷。

他们发现/检查了在 2 线模式下使用外部 LDO 时、不会观察到此突发。

但问题在于 PCB 空间和外部 LDO 的额外价格。

因此、我想您检查 TPS3133-Q1 的 DESAT 功能是否可以防止在初始启动时出现这种突发电压。

如果可以、客户将使用 TPS3133-Q1 进行更多测试。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您联系我们的 E2E 团队。

    每次 VDRV 尝试变为高电平时、VDDH 都会达到 UVLO、从而使其关断 VDRV。 我建议增大 CDIVx 电容、您可以通过在器件计算器工具 (SLVRBI9) 中输入 MOSFET 总栅极电荷和所需的压降来检查所需的电容大小。

    https://www.ti.com/product/TPSI3052-Q1#design-tools-simulation

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师