This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关于 bq76942 的 CP1 电荷泵压降问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570197/bq76942-about-the-cp1-charge-pump-voltage-drop-problem-of-bq76942

器件型号:BQ76942


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在设计六串 bq76942 项目时、我使用了一个逆变器模块、突然从电池的 P+和 P-端子汲取高电流。 我注意到电荷泵电压 CP1 下降。 功耗越高、CP1 电压的下降就越大。 最终、充电/放电 MOSFET 的驱动器电压降至仅 2V、从而造成损坏。 但是、静止或消耗低功耗时、充电/放电驱动器电压为 10V。 原理图已附在后。

我测量了 BAT 引脚电压、发现没有波动。 CP1 引脚电压从 30V 降至 20V。 放电 MOSFET 的 G 至 B 电压也出现类似的压降。

我检查了 RST、LD、REG1 和 REG18 引脚的波形、观察到了相同的压降、如随附的屏幕截图所示。

我无法进行故障排除。 我期待您的答复。 谢谢你。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    逆变器模块消耗多大的电流? 在此测试中、CHG 驱动器是否也开启?

    我建议在 BAT 与接地之间保留 100 pF 电容器、而不是保留 50 pF 电容器((100 pF 串联)。 此外、需要注意的是、电荷泵通常可以在驱动器上保持 10V 电压、并且负载高达 40uA。

    我们的 多 FET 指南中 还提供了更多详细信息。

    此致、

    Rohin Nair