This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:关于计算工具 (SLUC222) 估算的元件误差值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572251/ucc28951-regarding-calucuration-tool-sluc222-estimated-component-error-value

器件型号:UCC28951


工具/软件:

您好的团队、

我们的客户想知道使用计算工具 (SLUC222) 计算元件值的允许容差。 在该工具中、电阻器表示为“E48";“;但我的理解是、这是指选择接近计算值的值、而不是指定精度。

因此、使用此工具时、如果计算值有任何精度要求、您能告诉我吗?

此外、您能否分享您的意见、如果这些元件具有较大的容差、可能会严重影响此器件的运行?

根据我的理解,用于设置器件功能的电阻器(例如 RDELAB、RT 等)和与器件调节相关的元件(例如连接到 COMP 引脚 cpmponent )能够影响器件的运行。  

如果有 上述因素以外的其他因素、请您提出意见。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    通常、只要使用尽可能接近计算值的值、转换器就可以正常工作。 是的、会有细微的差异、但这正是挑战实际应用的一部分。  

    例如、您可能已经计算出可提供 200kHz 开关频率的 R 值和 C 值。 但是、根据可用的元件、您可能只能获得类似 202kHz 的频率。 出于实际目的、这已经足够好了、因为您处于 5%的裕度内。 在实际设计中始终必须考虑一定的误差裕度。

    此致、

    Jonathan Wong