This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:OTG 模式自动退出、EN_OTG 位在负载为 1.4A 或更低时关闭。

Guru**** 2560530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQSTUDIO, BQ25638EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568104/bq25638-otg-mode-automatically-exits-with-the-en_otg-bit-being-shut-off-with-1-4a-load-or-less

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

背景:

 

我们有一个使用 BQ25638 作为电源组应用中的主电源转换组件的工程。  

BQ 用于通过外部 5V 直流为 4000mA 电池充电、然后使用 OTG 模式从电池包中提供 5V 电压作为电源。

电池充电工作正常、但 OTG 模式功能存在问题。

 

OTG 模式的问题是、我们似乎无法从器件中获得超过大约 1.4 安培的最大电流。  

请注意、一些电路板在低至 0.8A 时发生故障、而其他电路板在高达 1.5A 或更高电流下正常运行。  

我们看到的行为是、当负载电流斜升至 1.4 安培以上时、OTG 模式退出、EN_OTG 位关闭。   

似乎没有设置错误标志。  我只需将 EN_OTG 设置回高电平即可恢复 OTG 模式。  请注意、它在 PMID 引脚上有负载连接。

 

我们查看过的内容:

 

布局: 我们有一个包含完整接地层的四层电路板。  一般来说、似乎遵循数据表中的指导原则。   我们没有在焊盘中使用过孔、但布局非常紧密。

电感器:我们从 2.2uH 30m Ω 器件开始。 我们认为这可能是个问题、因此我们将其替换为电感一半和电阻一半的另一部分、发现性能完全没有变化。

电池:我们已确认、当故障发生时、BAT 或 SYS 电压没有明显下降。   即使新充电的电池在负载下不会降至 4 伏以下、也会发生这种情况。

寄存器设置: 我们已将 IBAT_PK 设置为其 9A 最大值、并将 IOTG 设置为其 3.2A 最大值。 未看到任何变化或改进。

热性能:器件将以大约 1.3A 持续运行、 报告的芯片温度为 45 至 50 度。 将负载电流提高到 1.5 安培会立即关断。

I2C 主机: 最近的实验是用 TI BQStudio PC 应用替换 PCB 上的嵌入式微控制器。  未在故障行为中看到任何变化。

 

分析:

 

 数据表的这一部分描述了我们所看到的内容。  

 

7.3.10.1.1 电池过流保护

在升压 OTG 模式下为…μ s、如果电池放电电流在各自的抗尖峰脉冲时间内高于 IBAT_PK 或 IBATFET_OCP、则充电器通过清除 EN_OTG 位…μ s 退出 OTG 模式

 

但鉴于 IBAT_PK 设置和固定 7A IBATFET_OCP、我们无法在 PMID 上仅具有 1.5A 负载的情况下获得接近这些电平的任何电平。

 

另一个有趣的观察结果: EVM 用户手册有一个标题为的部分 升压模式验证。 在本节中、它们仅在 5.0V 上施加 0.5A 负载  PMID。  

当器件 额定电流高达 3.2A 时、是否使用了此类低电流的某种原因?  EVM 是否已在任何高于 0.5A 的负载下进行了测试?

 

我们急于解决此问题、并感谢您的任何帮助。  

我们也很好奇、了解是否有任何人在 OTG 模式下使用了此器件、并能够从 PMID 中获得 1.5A 或更高的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woosik:

    BQ25638 中的 OTG 功能可以通过最大 IOTG 为 3.2A 升压到 VBUS 引脚。 PMID 引脚用于低功耗附件。

    您是否尝试过改用 VBUS 引脚?

    谢谢、

    Shuvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuvam:

    感谢您的建议、我将在几天内尝试 VBUS 引脚。

    但是、我没有看到任何证据表明 PMID 引脚用于低功耗、即使 BQ25638EVM 的原理图也指出 PMID 高达 3.2A、如下所示:

    此致、

    Woosik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woosik:

    您是否捕获了负载打开时 VPMID 和 VSYS 的行为? 如果 VPMID 降至低于 VSYS 的 105%、则 转换器会停止并进入断续模式、如果它无法恢复、EN_OTG 位将清零、器件退出升压模式。

    谢谢、

    Shuvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuvan:

    我尝试改为向 VBUS 引脚施加负载、但结果是相同的。

    是的,我们相信 VPMID 下降是我们看到的,但我想知道为什么 PMID 引脚不能在第一位保持 1.5A 的负载。

    此致、

    Woosik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woosik:

    电流检测元件位于 PMID 和 VBUS 之间、可由 IOTG 控制。

    连接到 VBUS 时、您使用什么 IOTG 设置?

    谢谢、

    Shuvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuvam:

    我尝试了最大 3.2A 的设置, 但它没有帮助。

    我们订购了 EVK 以确认评估板的放电速率为 3.2A。

    此致、

    Woosik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woosik:

    我不确定为什么会出现这种情况。 我将尝试在工作台上测试 EVM、并今天与大家分享波形。

    谢谢、

    Shuvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuvam:

    我们购买了 BQ25638EVM。

    电池更换为 4.00 伏实验室电源。

    我们正在通过 EV2400 使用 BQStudio 应用进行管理。

    我们使用多个高功率固定电阻器作为 VIN (VBUS) 处的负载。

    关键寄存器设置包括:
    IOTG:3.2A
    IBAT_PK:9.0A
    VOTG:5.52V

    所有器件均可在最高 1.4 安培的电流范围内正常工作。

    高于该电流时、器件立即退出 OTG 模式。

    您可以通过移除负载并重新启用 OTG_EN 位来恢复输出。

    这与我们使用自己的电路板时看到的行为完全相同。

    我们很难理解如何使该器件提供接近额定 3.2A OTG 输出电流的任何电流。

    此致、

    Woosik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woosik:

    请查看随附的用于在 VBUS 负载为 2A 时在 BQ25638 EVM 上进行 OTG 测试的波形:

    我正在使用 3A 源表作为电池、并在 VBUS 上使用直流电子负载(尽管也应使用电阻负载)。

    禁用看门狗、IOTG = 3.2A、VOTG = 5.52V

    我已将 VBUS 上的负载电流设置为~ 2A

     当 VBAT = 4V 时、从电池汲取的电流约为 2.8A、IBAT

    目前、数字源表仅限于提供最大 3A 的电流、但如果您的 额定电流为 5-7A、您可以在 VBUS 上施加高达 3.2A 的额外负载、它应该可以正常工作。

    一项重要说明:我始终确保 VBAT ~4V、并且长连接导线上没有 IR 压降。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Shuvam