This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM14406:EN2 为低电平后、VOUT2 也会保持不变

Guru**** 2631915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569115/tlvm14406-vout2-stays-even-after-en2-is-low

器件型号:TLVM14406


工具/软件:

你(们)好

我们可以看到、即使在 EN2 为低电平之后、VOUT2 仍保持接近生成的值 (1.8V)。

附上了原理图片段和波形、以便更好地理解  

EN1 和 EN2 短接并由 FPGA 驱动 — 在短接的网络上默认放置一个下拉电阻器。

VOUT1 快速衰减(接近 3 秒)、而 VOUT2 始终保持高电平。

有时 VOUT2 需要几分钟、并且非常缓慢地衰减。

所采取的调试步骤:

  • 我们的输出电容器略高于 165uF ...最初我们怀疑是由于输出电容器保持电压、因为没有负载(插入器接口侧的开路端子)。
  • 我们尝试了输出端的泄放电阻器(从 10K 开始降低到甚至只有 10 欧姆)、但没有帮助
  • 我们从数字电位器驱动 FB 引脚。 数字电位器源电压通过基于来自转插器开端的 VOUT 和 VSS 输入的仪表放大器提供。 我们可以尝试放回 FB 网络电阻器并移除数字电位器路径(尚未移除)。 不过、这里可能不是问题的根源。
  • 没有连接 VDDC 电压的其他位置。 因此、其他已启用的电源轨泄漏到该电源轨的可能性非常小。 可能我们可以删除 inst. 放大器并检查此场景(尚未执行)

转换器侧可能存在的任何可能、

  • 即使 EN 为低电平、通道 2 开关仍处于激活状态
  • 产生/状态 VOUT 电压保持高电平的任何内部漏电流

请告诉我们调试此问题的几个方向。

我们在设计中使用了另一个相同的转换器、其行为也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确保电路板上没有任何东西拉高输出。

    检查 SW 引脚、以确保在 EN 被拉至低电平时器件已停止开关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    谢谢