This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011MY-EVAL:直流/直流转换器电路验证

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567317/lm25011my-eval-dc-to-dc-converter-circuit-validate

器件型号:LM25011MY-EVAL


工具/软件:

您好团队:

 如下图所示、请验证电路和元件值、以供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我假设您的电容器值以 nF 为单位。

    请使用产品页面上的计算器工具检查您的设计。

    此外、我们想在准备就绪后检查您的 PCB 布局。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、早上好

    是正确的、电容器值仅为 nF。

    下图是旧图、在测试过程中(开机/关机 — 重复) IC 损坏。 因此添加负载电阻器 1k Ω。

    我的问题是添加负载电阻器阻值是正确的、电感器值也是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电感器值正常。

    “添加负载电阻器“是什么意思?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供的信息、

    在添加负载电阻器 LM2502011 车型年款之前 、此 IC 已损坏、

    开机/关机重复... 测试...  之后该 IC 需要该负载电流、因此添加该电阻。

    请确认我的陈述是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当您提到负载电阻器时、我假设您指的是 12Vout 与接地之间的电阻器。   

    电阻的值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    谢谢