This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:有关 TPSM63603 的问题:5V 输入运行和浪涌电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567856/tpsm63603-question-about-tpsm63603-5v-input-operation-and-inrush-current

部件号:TPSM63603


工具/软件:

您好:

我想使用 TPSM63603 模块来提供恒定的 5V 输出电压。 数据表指出、需要至少 5.4V 的输入电压才能实现 5V 输出。 但在我的应用中、输入电压将为 5V。

在这种情况下、尤其是在启动时的 3A 浪涌电流期间、模块的输出电压会下降多少? 正常运行时、我的电路板消耗的最大电流为 0.5A。

数据表的“8.2.1.2.5 输出电容器选择“部分中提到的使用额外电容器是否足以防止出现这种瞬态压降?

感谢您对此问题的技术支持。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的正常输入电压是否为 5V??

    您可以进行计算以确定输出电压

    5V 输入电压和给定负载。

    但是、我们将需要模块中 FET 的 Rdson 值。

    这些参数不在数据表中、因此我可以从设计该模块的工程师处找到这些值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我随附了一个电子表格、用于计算压降中给定输入电压的输出电压。

    我已经输入 TPSM63603 的值。

    您需要输入电感电阻值以及负载和频率。

    您将使用选项卡“与折返同步“

    谢谢

    e2e.ti.com/.../7183.Drop_5F00_out_5F00_VIN_5F00_calc_5F00_revE.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    谢谢