This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW:运行时错误 339"Component 'MsComCtl.ocx'或其其中一个相关性未注册:文件丢失或无效

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571973/bq-battery-programmer-sw-run-time-error-339-component-mscomctl-ocx-or-one-of-its-dependencies-not-correclty-registered-a-file-is-missing-or-invalid

部件号:BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW
主题:BQ30Z55 中讨论的其他器件

工具/软件:

 您好:
我正在尝试安装“bq Evaluation Software“。 我在几台计算机上试用过它。 我从 Win10 开始、然后是 WIN7 系统、最后是 WIN XP 32 位系统。 具有相同的结果。 “Runtime Error 339;msComctl.ocx“丢失或未正确注册。 当我将文件添加到/Windows/System32 并注册它时、也会出现错误消息。  
这可能是软件的问题吗? 很遗憾、我无法使用 EvalutionStudio、因为它不支持 BQ30Z55 芯片。
我买了一个 Phantom 4 与两个电池。 这会放电至低于电压阈值、因为前一个所有者将其长时间未使用。 从技术上讲、电池仍然正常。  
有人能帮我吗?

使用 DeepL.com 翻译(免费版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是重复的。 我将关闭它。