This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:与 TPS2662 类似!SHUTDOWN 悬空

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572367/tps2660-similar-to-tps2662-shutdown-floating

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2662

工具/软件:

如果要始终启用电子保险丝、TPS26600!SHUTDOWN 可以保持悬空(类似于 TPS2660)吗?

它的工作原理看起来与 TPS2662 相同、但其中一些规格不同。  看着评估板,似乎这是可以的。  请确认。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的图 48 中似乎有一个内部上拉电阻器、因此一切都正常。