请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25185工具/软件:
您好、
我们需要 通过 5V 电源轨在 1.25A 条件下为 18650 LiPo 电池充电。 我们更喜欢开关模式充电器、例如同步降压。
我们希望充电器进行“电流逐渐“的最终充电、而不仅仅是充电至 4.2V 并停止。
目前、对可用的内部监控和保护功能的类型具有灵活性。
请推荐器件型号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们需要 通过 5V 电源轨在 1.25A 条件下为 18650 LiPo 电池充电。 我们更喜欢开关模式充电器、例如同步降压。
我们希望充电器进行“电流逐渐“的最终充电、而不仅仅是充电至 4.2V 并停止。
目前、对可用的内部监控和保护功能的类型具有灵活性。
请推荐器件型号?
您可以使用 https://www.ti.com/product/BQ25628 、这是最大 2A 降压充电器、并在 CV 充电中支持“电流收尾“。 对于 库仑计数、您将需要一个单独的测量仪表 IC。