This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427 和 AMP;BQ25306 连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570333/bq27427-bq27427-bq25306-connection

器件型号:BQ27427


工具/软件:

你(们)好  

请确保电路图没有问题。

我的问题是 BQ27427 的 SRX 引脚是否应连接至 BAT+或 GND。

I2C 上拉电阻连接到另一个电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRX 引脚必须连接到应用的电源轨(与充电器相同)。 如果将此引脚连接到 GND、将 BAT 连接到正极端子、则可以有效地创建短路(使用仅为几 mOhm 的内部检测电阻)并烧写电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的说法、SRX 引脚应连接到充电器+、对吧?

    那么、连接到 BQ25306RTER 的 SW 引脚是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体思路是 BAT 引脚测量电池电压、而内部检测电阻测量流入/流出电池的电流。 因此、您可以将其视为 SRX 成为系统的主电源节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我真的不明白。

    因此、在上面的电路图中、可以将 STX 引脚连接到 V_BAT 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电电流必须从正极端子流向 BAT、通过内部检测电阻并流出 SRX。

    充电电流必须流入 SRX、通过内部检测电阻并从 BAT 流出至正极端子。

    因此、您可以将电池和电量计视为一个单元(电池包)、其中 SRX 基本上成为“电池包“的正电源端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的说法、SRX 应该是 VSYS、对吧? 也就是说、它将为电池供电的电路供电?

    我是否应该像所附的文件那样修改电路图?

    换句话说、SRX 的输出引脚是否应该连接到降压 IC 的 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能评论充电器和稳压器、但测量仪表电路看起来是正确的。 我建议进行一个简单的思考实验:将电池和电量计作为一个单元,一个黑盒进行查看。 SRX 成为此黑盒的正电源端子。 您的充电器和稳压器以及应用中的任何其他元件都将从此引脚拉出/灌入电流。