This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4013-SEP:斜率补偿和电感器大小调整

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572325/tps7h4013-sep-slope-compensation-and-inductor-sizing

器件型号:TPS7H4013-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4013-SP

工具/软件:

大家好、我对 TPS7H4013-SP 有两个问题:
1) 斜率补偿有两个公式 Vout[V]/电感器[µH μ H]或 Inudctor 纹波值[mA]/关断时间传导[ns]  
当我 µs 我的数据 Vout=6、9 时、电感器= 26µH 给出 SC=0、27A/μ s 或电感器纹波值 0.48A、关断时间条件 306ns 给出 RSC 1、59  
这将导致 SC 电阻器为 50k 或 750k。  
哪一个是正确的值?  

2) 功率级设计给出了与数据表中的公式不同的电感器和纹波值,下面哪一个?  
数据表公式提供了 25µH、而功率级设计器提供了 35µH  

 

BR、
Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    这两种方法都可为斜率补偿提供电感器下降斜率。 我认为您使用的关断时间 (306ns) 是不正确的。 以 μ s 为单位的关断 µs 可通过以下公式计算:

     

    对于 VIN = 12、VOUT = 6.9 且 FSW = 249kHz、关断时间= 1.707µs = 1707ns

    µs、根据电流纹波 480mA 和 1707ns 的关断时间、我可以计算 0.281A/μ s 的电感器电流下降斜率。 当然、这也可以使用 a 和 µs μ A、而不是 mA 和 ns。


    关于您的第二个问题、您尝试遵循数据表中的哪个公式?

    使用公式 (10) 以及功率级设计器的输入屏幕截图、我计算出的 34.82µH 电感与功率级设计人员建议的电感相同。

    至于纹波、我能够匹配功率级设计人员使用数据表中的公式 (11) 计算的值、并使用“最小输入电压“而不是“最大输入电压“、这也是功率级设计人员在右下角进行计算时使用的值。

    谢谢、

    Andy