This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:输入电压大于 40V (<100ms)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572153/uc1834-sp-vin-greater-than-40v-for-100ms

部件号:UC1834-SP


工具/软件:

在测试期间、Vin 引脚意外看到电压大于 40V(在 40ms 内达到 0V 至 80V、然后在 40ms 内达到 80V 至 40V、大约 100ms IC 出现电压大于 40V)  

此后、尽管 IC 现在工作正常、有人能对 IC 的可靠性和未来性能发表评论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vivek、

    超出器件的最大额定值运行可能会对器件造成永久且不可恢复的损坏。
      导致         器件的一个或多个电气规格  产生     违反  数据 表电气规格  的输出。  
    此类 更改 可能会     立即发生 、也可能不会立即发生、但 有时会   长时间 使用   损坏的 设备时出现。

    不建议使用该器件。

    谢谢、
    Daniel