This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:原理图和 PCB 审查

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569519/lm5176-schematic-and-pcb-review

器件型号:LM5176


工具/软件:

我们正在  使用 LM5176 IC 开发 12V/15A 降压/升压模块  

以下是设计的规格:

输入: — 6 - 51V

输出: —  12V/15A

我们将该板采用堆叠配置进行设计、顶部板上有 IC 和相关元件、底部板上有所有电源元件。

我们需要帮助查看原理图以及相应的 PCB 板。 将在私人聊天中共享文件。 请向我发送一个朋友的请求,以便我们可以继续在私人聊天讨论.

此致、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您是想通过邮件分享原理图吗?  

    如果需要审阅原理图、您能否  还附上填写好的 LM5176 设计计算器? 这将是我们进行原理图审阅最高效的工作流程。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已发送朋友请求、我们可以继续私下聊天、我会在那里分享您的文件。

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    Alicia 在 10 月 9 日之前不在办公室。

    如果您在之前有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    我向您发送了一个友谊请求。 我也可以检查您的原理图和布局。 但如果您也填写设计计算器、那会很好、因为我会得到进行良好审查所需的所有系统信息。

    此致、
    Brigitte