This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:有助于根据应用选择兼容的电量监测计。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571710/bq25798-help-in-selecting-the-compatible-fuel-gauge-according-to-the-application

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ34110

工具/软件:

您好:
我正在设计一种电池使用情况是主要工作模式的设计、因此、只要连接了适配器、就需要充电。 为此、我考虑了以下器件组合:

  • BQ25798 μ→可处理充电和电源路径管理。

  • BQ34110 μ A→系统侧电量监测计  

  • 电池组→2S2P 锂离子电池(标称值为~8.4V)。


因此、这种组合 (BQ25798 + BQ34110) 是否适用于对电池状态进行精确监测至关重要的以电池为中心的系统? 或者您会为其推荐什么。
谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaidehi:

    最大系统负载、输入源电压和电流以及所需的充电电流是多少?   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 最大系统负载 :5 V /3 A (15 W)。

    • 输入源电压 :12 V 适配器。

    • 所需的充电电流 :4.5 A (9 Ah 包 0.5C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaidehi:

    充电器的 SYS 输出具有最小值 MINSYS (2 节电池包为 7.2V)、然后跟随电池电压达到调节值 (2 节电池包的默认值为 8.4V)。  在 SYS 之后、您将需要一个直流/直流转换器来提供 5V/3A 负载。  此外、如果您需要同时为 52.8W 总输出提供 15W 系统负载加上 4.5A*8.4V = 37.8W 充电电流、BQ25798 无法通过 12V 适配器提供。  BQ25798 输入电流限制为 3.3A、即 12V*3.3A = 39.6W <52.8W。  15W 系统负载是否是电池可以帮助补充的不常见的峰值负载瞬态?

    此致、

    Jeff