This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:主器件所需的齐纳二极管

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572034/lm5158-zener-diode-needed-for-master

器件型号:LM5158


工具/软件:

代表我的客户:  

LM5158 用作主器件 (24V ->48V) 的 48V PoE 电源。 使用 PoE 时、57V 处存在电压限制。 并在许多 PoE 从站设计中发挥重要作用
我看到一个 58V 的齐纳二极管来限制最大电压。 您是否知道主器件是如何处理这个问题的、主器件是否还需要限制电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno、

    这里是否将 LM5158 用作反激式器件? 在反激式输出端使用齐纳二极管来钳制输出电压非常常见。 这也可以使用 LM5158 来完成。

    您是否知道如何使用主器件来处理这个问题、是否还需要主器件来限制电压?

    不、我不知道它是如何在 PoE 系统级别进行处理的。

    此致

    Moritz