This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:将 TPS61088 用作 LED 驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571987/tps61088-using-the-tps61088-as-an-led-driver

部件号:TPS61088


工具/软件:

您好:

我尝试将 TPS61088 用作 LED 驱动器、并搭配电压范围为 3V 至 4.2V 的单节 18650 锂离子电池。 我将驱动两个在 300mA 和 1.5A 之间串联的 3V LED、我有一个 30m Ω 低侧检测电阻、并使用同相运算放大器测量其两端的电压、并将其连接到稳压器的反馈引脚。 我的理解是、稳压器会驱动输出、以将 FB 引脚上的电压调节到 1.204V。 我没有看到这种情况。 我的笔记出现在图像中。 我从 TI Webench 中提取了无源器件值。 如果您需要任何节点的范围视图、我可以提供这些视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    还请测量输出电压。 此外、我建议在未连接到 TPS 的情况下首先检查运算放大器、以确保输入和输出信号适合。

    如果反馈节点电压为 1.95V、器件不会开关、因为它已经过高了。

    此致、
    Brigitte