This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299-Q1:如何计算 TPS61299-Q1 的效率

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571507/tps61299-q1-how-to-calculate-efficiency-of-tps61299-q1

器件型号:TPS61299-Q1


工具/软件:

您好:

几个月前我发布了同样的问题、但在我原始帖子中的任何内容被解决之前、该问题已被锁定:

如何计算  TPS61299-Q1 升压转换器的效率? 数据表第 5.6 节中的效率图均未显示特定的 VIN/VIN/ VOUT /电流条件。

在 2024 年 2 月版 TPS61299-Q1 数据表 (SLVSHJ8) 的第 6.3.4 节中、有一句话说“请参阅来计算效率。“ 这句话似乎是指一个方程式,但参考缺失,方程式缺失。  

而我们在这里: 数据表中的图 5-2 标题错误。  标题为“正常模式下不同输入的 5.0V VOUT 效率“。 这与图 5-1 的标题相同、但两幅图显示的数据不同。 图 5-2 可能标题为“ 正常模式下的 5.0V VOUT 负载调整率“。

谢谢您、
Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    支持此设备的专家现在正在度假。

    假日后将支持此 E2E 主题。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢您、Lei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    以下应用手册可能会提供一些帮助: https://www.ti.com/lit/wp/slyy189a/slyy189a.pdf

    如需对数据表进行评论、专家需要查看、预计下周结束。

    此致、
    Brigitte