This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:输入电压为 9V~60V、输出电压 200mA 为 38V/LM5157 或 400mA

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581, LM5158, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569953/lm51581-vin-9v-60v-vout-38v-200ma-or-20v-400ma

器件型号:LM51581
主题中讨论的其他器件: LM5158LM5176

工具/软件:

您好先生

旧设计使用 TI MC33063AP

新规格是 VIN 9V~60V、Vout 38V/VIN 200mA 或 20V/VIN 400mA

LM51581 是正确的解决方案>? 或者您有任何建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    使用 LM5158x 应该适合您的应用。  
    但 1.5A 的电感器电流很难达到。  
    要么使用大约 1MHz 相当高的开关频率、要么切换到 LM5158。

    请使用快速入门计算器查找最适合您的解决方案。   

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry

    您是说 LM5158X 可以支持降压/升压吗?

    当 Vin 为  60V 时、该器件会降压至 38V OUT

    当 Vin 为 9V 时、该器件会升压至 38v out?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    您提到需要将  MC33063AP 替换为 LM51581。  
    与  MC33063AP 一样、 LM51581 也可以只用作只有一个 FET 的异步转换器。  

    这些器件不能用作降压/升压控制器、这至少需要两个 FET。

    Ao、对于标准升压拓扑、它可能会向上升压、但当输入电压高于 38V 时、输入电压基本上也会显示在输出端。  

    为避免这种情况、可 使用 LM5158X 为此控制器创建反激式或 SEPIC 拓扑。  
    这些拓扑也可以向下转换(但它们实际上并不会降压)。
     
    请参阅此器件系列的数据表、了解反激式和 SEPIC 相关信息
     
    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry

    TI 有任何解决方案可以满足我的询问?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    也许在没有进一步说明的情况下、我真的不理解您想要实现什么。  

    到目前为止、我了解以下内容: 当 Vin 为 9V 时、应用应升压至 38V 输出。  
    当 Vin 为  60V 时、器件应将电压调低至 38V OUT。  
    接收高于 38V 的输出电压是不可接受的。
    这是正确的吗?

    因此、如前所述:  
    使用  LM5158x 驱动 反激式转换器或 Sepic 转换器
    或使用 LM5176 或 LM5177x 系列的一部分来创建双开关或四开关降压/升压

    您还可以在我们的网站上查看 WebBench Designer、并输入输入输入和输出参数以获取可使用哪些设备的建议。  

    此致
    哈利