This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:正确的 RFB 值

Guru**** 2562050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571908/ucc25661-correct-rfb-value

器件型号:UCC25661


工具/软件:

尊敬的团队:

数据表中似乎存在与 RFB 规格不匹配的情况。

1) 图 6-7。 显示了大约 103kOhm 与温度间的关系图。

2) 在第 6.5 节“电气特性“下、我们规定最小值为 42、5k Ω、典型值为 50 、最大值为 57.4k Ω

哪种规格是正确的?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lutz:

    对于 UCC25661x 系列的不同型号、RFBinternal 是不同的。

    图 6-7 显示了 RFB 内部通常为 100k Ω 的型号的图。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    您查看的是哪个数据表版本? 在线汽车预发布版本确实会针对不同型号显示不同的值。 在线工业版仅包含一个值 、仅列出一个 IC 变体 12、13、14 个变体、未显示。 这可能是旧的在线数据表吗?

    请澄清

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lutz、工业版本需要重新发布、因为它有一些错误、 目前我们正在进行该过程。

    请立即使用以下数据表。

    e2e.ti.com/.../ucc25661.pdf

    此致、

    亚米尼。