This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:关于突发模式

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563253/ucc25661-about-the-burst-mode

器件型号:UCC25661


工具/软件:

您好、TI 工程师、

我们现在使用 ucc256610 作为我们的新设计,但我们发现我们有一个既不是 LF 突发模式也不是 HF 突发模式,这里是波,但当输入电压下降到 210ac 是没问题的,我们也想知道如何设置最大频率,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您遇到的这个 IC 的设计计算器、转换器原理图、输入和输出电压、转换器功率级别以及哪个功率级别和电压?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为 190vac-264vac,最小电压为 230vdc,我们为自动双输入,输出为 84v 1000W )1000W 仅为 50ms 持续功率为 200W  、我们使用 ER40(集成变压器)为我们的设计,现在比率为 11:6 和 lk=9u Lm=45u,你能帮助计算我们的可行变压器(

    另外我们还面临一个问题,当负载 8a 时,它是正常的前 200 毫秒,但电流突然上升,然后输出下降,它是否进入 零电流切换 (ZTLS) 保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    我不清楚所附的波形、您能分享清楚的波形吗?

    请在波形中包含 LO、HS、ISNS。

    此致、

    亚米尼。