This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:确定最小值/最大值的智能温度方程似乎没有作用

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542575/bq40z50-r2-equation-of-smart-temperature-to-determine-min-max-seems-to-do-no-effect

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

您好:

我制作了一个 BMU pack 4S。

实际上、我使用 CTEMP[1:0]=00 的 DA 配置来实现最大电芯反馈、但例如、如果我有一个(非常,类似错误)低温的电芯、我可以看到它(反馈无法看到低温电芯)。

如果我更改低温电池的设置、CTEMP[1:0]=10、则无法看到(非常)高温电池...

然后、我看到有一个“智能“设置 (CTEMP[1:0]=11)、我查看文档(上一版本-R5、SLUUCN4A P23)、但我不理解它的工作原理

公式为:

如果(最小单元格-中点)<=(最大单元格-中点)  、则反馈为最小

如果(最小单元格-中点)>(MAX 单元格 — 中点)  、则反馈为 MAX

中点定义为 25°C

如果我使用几个 MIN 或 MAX 值进行测试、结果始终相同、反馈为 MIN、即使我更改了中点也是如此

在方程中,中间点 在两侧减去,然后没有效果,它就像最小值<最大值,然后总是真!

是否存在不匹配(在文档或固件中)

我认为正确的方程式是:

如果(最小单元格-中点)<=(中点-最大单元格)  、则反馈为最小

如果(最小单元格-中点)>(中点-最大单元格)  、则反馈为最大

“你想怎么样?“

它是如何在 FW 中实现的?

此致、

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cedric、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    你是否能够在这方面取得任何进展?

    此致

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cedric、  

    该团队正在处理 e2e 队列、并在可能的情况下跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cedric:

    很抱歉、您能提供.gg 和日志文件、以便我们从最后查看此问题吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不在办公室。

    我不能做任何事情,但这篇文章不需要 gg 文件,它只需要文档,因为它似乎是一个错误

    此致

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我回来了新闻。
    您是否能够分析文档和公式(及其在固件中的实现)?

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我没有从你那里听到。

    发生什么事了?

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    为什么没有回复这个帖子?
    即使问题和描述很清楚、
    这并不是很严重。

    此致

    厘米