This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:启用 REG1 和 CUV

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572201/bq76952evm-enable-reg1-and-cuv

器件型号:BQ76952EVM
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

早上好。 我尝试通过 BQStudio 中的“Settings"选项“选项卡将 REG1 启用为 5V

但我同样失败了 CUV 和 COV 我无法通过 BQSTUDIO 版本: 1.3.101 启用任何东西。

但如果我更改 RPS 电压、可以看到电芯电压的变化。

我遵循的步骤

===============

Unseal -> Unseal All Access -> Update Config ->设置寄存器值[例如:REG1_Config case => 0F ] 它应该启用 5V、但是  

没有什么会得到引脚 REG1 J2 连接器引脚同样我设置寄存器 CUV 2800mv , (3.3ms*150 => 495ms) 延迟,恢复 2850mv 全部写入,退出配置

然后我将 RPS 电压降低到 2700mv 以下每节电池状态寄存器未标记设置中无任何冲突?  AM 也启用保护 (CUV)

这是不是真的? 请你在这方面帮助我  

谢谢你

Natarajan