This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:开关损耗的元件可行性

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570440/tps62810-q1-component-feasibility-for-switching-losses

器件型号:TPS62810-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在搜索适用于汽车应用的具有成本效益的开关元件。 在选择降压稳压器将电压从 5V 降至 4V 时、我们发现这 可能会导致内部 MOSFET 中的开关损耗、并阻止在 2.1MHz 下运行。 请验证此 TPS6281020QWRWYRQ1 器件的这一方面、并确认它不会导致任何问题。
 
要求:  
Si。 否 参数 预期要求
1. 输入电压 5V
2. 输出电压 4V
3. 额定电流 4A.
4. 开关频率 PFM /PWM — 支持  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS6281x-Q1 系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。 因此、在 2.1MHz 的固定开关频率下运行时应该不会出现任何问题。

    您可以在此处查看设计 —  Power Designer

    以下是基准测量值、VIN = 5V、VOUT = 4V、IOUT = 4A、FSW = 2.1MHz aprox。

    谢谢、此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的澄清。
    此外,我们预计在誓言中有 5.4 浪涌 50 μ s。 这样做也可行吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS62810 具有限流电路、可在大浪涌电流或短路事件期间提供保护。 以下是规格  

    TPS6281x-Q1 可防止过载和短路事件。 如果电感器电流超过电流限制 ILIMH、高侧开关将关断、低侧开关将导通、以降低电感器电流。 仅当低侧开关中的电流降至低侧电流限值以下时、高侧开关才会再次导通。 由于内部传播延迟、实际电流可能会超过静态电流限制。

    谢谢、此致、

    Moheddin。