This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:VCC 的电流消耗

Guru**** 2797185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571949/lm5145-current-consumption-from-vcc

器件型号:LM5145


工具/软件:

您好团队:

我的客户希望使用 VCC 为外部器件供电。
VCC 可从数据表中至少输出 40mA。

所有内部电路是否都由 VCC 供电?

如果不是、VCC 内部电路的电流消耗是多少?
从 VCC 外部可以使用多大的电流?

此致、
Kee Kuhara.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于每个 FET、VCC 内部消耗为 2mA 静态电流加上 IGate = Qg * FSW。